Ratgeber
Bluetooth-Kopfhörer zeichnen sich durch die kabellose Übertragung des Audio-Signals vom Wiedergabegerät zum Kopfhörer aus. Mobiler Musikgenuss wird damit noch flexibler und komfortabler. Darüber hinaus können Bluetooth-Kopfhörer meist auch als Headset genutzt werden, um Anrufe entgegen zu nehmen. Insbesondere Smartphone-Nutzer schätzen die vielfältigen Möglichkeiten, die Bluetooth-Kopfhörer ihnen bieten.
In-Ear-Kopfhörer
Die meisten Kopfhörer für tragbare Geräte wie Smartphones oder MP3-Player, können einfach in die Ohren gesteckt werden und dämpfen störende Umgebungsgeräusche effektiv ab. In-Ear-Kopfhörer geben häufig einen geringeren Frequenzbereich wieder.
On-Ear-Kopfhörer
Die Bluetooth-Kopfhörer dieser Bauform sind kompakter als Over-Ear-Kopfhörer, liegen auf den Ohren auf und sind insbesondere für den alltäglichen Musikgenuss unterwegs geeignet.
Over-Ear-Kopfhörer
Over-Ear-Kopfhörer bieten eine wirkungsvolle Schalldämpfung und einen sehr hohen Tragekomfort, da sie das Ohr vollständig umschließen. Dadurch sind sie jedoch auch wesentlich größer als andere Kopfhörer und somit weniger gut für den mobilen Einsatz geeignet.
Geschlossene Kopfhörer
Geschlossene Kopfhörer verfügen über eine wirkungsvolle akustische Abdichtung. Damit wird zum einen verhindert, dass Schall nach außen dringt. Zum anderen werden störende Umgebungsgeräusche, die das Klangerlebnis beeinträchtigen können, effektiv abgedämpft. Somit ist es nicht notwendig, externe Lärmquellen mit einer extremen Lautstärke zu übertönen.
Offene Kopfhörer
Offene Kopfhörer erzielen aufgrund der minimalen Schalldämpfung eine räumliche Klangwirkung. Da Bluetooth-Kopfhörer hauptsächlich für den alltäglichen Gebrauch im öffentlichen Raum vorgesehen sind, ist die offene Bauweise mit ihrer geringen akustischen Abdichtung allerdings nicht sehr verbreitet.
Technische Spezifikationen des Bluetooth-Kopfhörers
- Frequenzbereich
- Schalldruck
- Impedanz
Bauart des Bluetooth-Kopfhörers
- Trageart (Over-Ear-Kopfhörer, On-Ear-Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer)
- Bauweise (geschlossene Kopfhörer, offene Kopfhörer)
- Besonderheiten (bspw. faltbare Ausführung)
Ausstattung des Bluetooth-Kopfhörers
- Zusätzliches Kabel (maximale Länge, Material)
- Integriertes Mikrofon
- Bedienelemente
- Akkuleistung
Unser Praxistipp
Ihr volles Potenzial entfalten Bluetooth-Kopfhörer im Zusammenspiel mit einem Smartphone. Der Kopfhörer kann mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden und ist ohne besonderen Aufwand als Headset verwendbar, sobald während der Musikwiedergabe ein Anruf erfolgt. Das Mikrofon ist dabei meist neben weiteren Bedienelementen zur Lautstärkeregelung und Entgegennahme sowie Beendigung von Anrufen in den Kopfhörer integriert. Das Mobiltelefon muss also gar nicht mehr aus der Tasche geholt werden.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Stand-Alone-Geräten, die mit Bedienelementen und einem eigenen Display ausgestattet sind und USB-Funktionsgeneratoren in Form einer Box zum Anschluss an den PC. Letztere verfügen weder über Anzeige- noch Bedienelemente, sondern werden komplett über eine mitgelieferte PC-Software bedient. Lediglich die Anschlüsse für Messeingänge und Signalausgänge haben sie mit ihren Pendants in konventioneller Bauart gemein. Ein Vorteil gegenüber preisgünstigen Geräten herkömmlicher Bauart ohne Schnittstelle ergibt sich durch die bequeme und übersichtliche Bedienbarkeit am PC-Monitor oder Notebook. Auch können bei arbiträren Funktionsgeneratoren eigene Signalformen relativ komfortabel editiert und für künftige Anwendungen abgespeichert werden. Bei Stand-Alone-Funktionsgeneratoren sind hingegen Schnittstelle und Software oft aufpreispflichtige Optionen beziehungsweise stehen erst bei besser ausgestatteten Geräten standardmäßig zur Verfügung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kopfhörern, die über das Audio-Kabel vom jeweiligen Abspielgerät (bspw. HiFi-Anlage, MP3-Player, Smartphone) mit Strom versorgt werden, beziehen Bluetooth-Kopfhörer den benötigten Strom aus einem integrierten Lithium-Ionen-Akku. Bei den meisten Geräten ist zusätzlich noch ein AUX-Kabel im Lieferumfang enthalten. Wenn der Akku zur Neige geht, kann der Bluetooth-Kopfhörer damit – wie ein herkömmlicher Kopfhörer – an das Abspielgerät angesteckt werden. Damit ist die Stromversorgung wieder gesichert. Der integrierte Akku des Kopfhörers kann anschließend über ein mitgeliefertes USB-Kabel wieder aufgeladen werden.
Wofür steht die Bezeichnung Bluetooth?
Bluetooth bezeichnet einen Standard für die kabellose Datenübertragung über kurze Distanzen, der in den 1990er Jahren entwickelt wurde. Trivia: Die Technologie ist nach dem dänischen König Harald Blåtand (dt.: Harald Blauzahn) benannt und basiert auf einem Verfahren, das von der Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr im Zweiten Weltkrieg für das US-Militär entwickelt wurde, dem sogenannten Frequency Hopping Spread Spectrum (dt.: Frequenzsprungverfahren).
Wie lange hält der Akku der Bluetooth-Kopfhörer?
Im Normalfall halten die integrierten Lithium-Ionen-Akkus über 10 Stunden durch. Einige Hersteller werben sogar mit Akkulaufzeiten von bis zu 30 Stunden. Wenn der Akku doch einmal leer sein sollte, kann die Stromzufuhr allerdings über das mitgelieferte AUX-Kabel gewährleistet werden. Diese Angaben gelten allerdings nur für On-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer. Die integrierten Akkus der In-Ear-Modelle sind etwas kleiner und halten daher auch nicht ganz so lange durch.
Was kostet ein Bluetooth-Kopfhörer?
Günstige Modelle werden teilweise für unter 100 Euro angeboten. Hier lohnt sich ein sorgfältiger Blick auf die technischen Spezifikationen. Besonders hochwertige Bluetooth-Kopfhörer sind ab etwa 200 Euro zu haben, allerdings können hier auch abhängig von der Marke, vom Modell und von der technischen Ausstattung mehrere Hundert Euro fällig werden.
Da Bluetooth-Kopfhörer hauptsächlich für den mobilen Musikgenuss im öffentlichen Raum genutzt werden, ist die akustische Abdichtung bei den meisten Modellen durchaus zufriedenstellend. Daneben gibt es jedoch weitere Kriterien, die bei einer Kaufentscheidung Berücksichtigung finden sollten. Eine hohe Akkulaufzeit ist beispielsweise nur bei On-Ear- und Over-Ear-Modellen zu erwarten. Für einen Vergleich verschiedener Modelle hinsichtlich der akustischen Spezifikationen können die Herstellerangaben zum Frequenzbereich und zum Schalldruck herangezogen werden. Smartphone-Nutzer, die mit der Headset-Funktion viele Anrufe entgegennehmen, sollten sich ausgiebig über die integrierten Bedienelemente informieren.